This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5803:afe5803

Guru**** 2785205 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1489586/afe5803-afe5803

器件型号:AFE5803

工具与软件:

你好
我想使用 afe 5803制作超声波传输和接收系统。
该部件有8个通道、但我只想连接和使用一个通道、因为它是单通道系统。 我应该如何处理我不使用的频道? 我在数据表中找不到这些信息、所以我想问一下。

我还有一个问题。 如果我将 ADC 时钟设置为单端、如果将 clkm 接地并仅在 clkp 上放置电容器、是否没有问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以关闭其他通道的电源。

    是、它还支持单端时钟(CMOS 模式)。  

     在单端时钟模式下、它可直接连接到 GND 或 0.1 µF 电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。  

    如何关闭其他通道? 我可以将未使用的通道的输入端接地吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有一个要断电的寄存器位 (PDN_CHx)。 是的、您可以将未使用的通道接地。