This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4490:最大外部时钟

Guru**** 2891410 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4490, AFE4403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1486491/afe4490-maximum-external-clock

器件型号:AFE4490
主题中讨论的其他器件: AFE4403

工具与软件:

AFE4490的最大外部时钟频率是多少?  为了避免干扰我设计中的其他电路、我想在12 MHz 为 AFE4490计时。 这是可以接受的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    感谢您的耐心。

    AFE4490的外部时钟为8MHz、容差为+/-10%、在内部分为4MHz 时钟。 我们不支持12MHz 时钟频率。 但是、AFE4403执行与 AFE4490相同的功能、但具有更灵活的外部时钟;该芯片能够承受12MHz 外部时钟、并可能更适合您的应用。

    此致、

    Payton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Payton。 您是否碰巧比较了 AFE4490与 AFE4403的特性/规格?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    这两个芯片非常相似;它们都包含集成的 PPG 前端、该前端支持一个光电二极管和两个 LED (采用 H 桥或推挽配置)、并具有匹配的 Rx 电源、Tx 电源和输出分辨率。 它们都包含自动环境消除功能。 与 AFE4490相比、AFE4403的噪声性能略差、并存在一些额外的限制和限制。 下表中提供了一些其他差异、但我建议查阅数据表 以了解更多详细信息:

    AFE4490 AFE4403
    外部时钟 8MHz 4 -60MHz
    最大 PRF 5000SPS   2000SPS  
    MCU 40引脚、36mm² Ω 36引脚、10.5265mm² Ω
    LED 驱动器电流 高达200mA 高达100mA
    LED 的数量 2. 高达3
    LPF 截止频率 0.5Hz-1kHz 500Hz (固定)
    电缆开/关检测 现在 不存在