This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8775:独立输出配置 A I 或 U

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8775

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1493125/dac8775-individual-output-configuration-a-i-or-u

器件型号:DAC8775

工具与软件:

尊敬的 DAC 专家:

事实上、DAC8775有四个独立的输出通道、每条通道均可独立于其他通道编程为 I 或 U OUT。 例如、通道1作为 Uout、通道2作为 Iout、通道3作为 Iout、通道4作为 Uout。

拍拍拍

Olrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Orlik:  

    有。 您可以使用寄存器0x03中的通道选择位来选择要配置的通道、然后将其配置为寄存器0x04中任何范围的电压或电流。 若要进行独立配置、您需要在寄存器0x03中一次选择一个通道、然后更新该通道的配置。  

    此致!

    Katlynne Jones