This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1247:使用软件进行抗混叠和滤波。

Guru**** 2503975 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1247, ADS1235, ADS124S06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1485164/ads1247-anti-aliasing-and-filtering-with-software

器件型号:ADS1247
主题中讨论的其他器件: ADS1235ADS124S06

工具与软件:

大家好!

我将 ADS1247用于通过 ODR 进行高速采样(输出数据速率高达320Hz)。 我遇到了 这篇文章 . 根据本文、我选择了 Cdiff = 21nF 且 CCM = 2.2nF。 电阻器的值2.49k Ω。 如果这些元件值选择足以抗混叠差分信号、请指导我。 我已将称重传感器的信号+和信号-连接到 AINP 和 AINN。 我根据常规连接方案提供了 ref +和 ref -。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nimit Vachhani:

    您的滤波器的截止频率是多少? 您是否确定了 ADS1247的 Fmod? 您需要何种过压保护?

    常见问题解答旨在帮助您自行回答这些问题、如果您能回答、请告诉我

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好在看了高亮度的文章后,我确实试图回答这样的问题。 对于 ADS1247、在320SPS 时 Fmod 为256KHz。 抗混叠滤波器频率设置为2.56kHz、ADS1247 ODR 为320个样本/秒 我仍然不清楚过压问题。 如果您对过压保护有一些想法、请向我发送链接或小文章。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nimit Vachhani:

    过压要求由您的系统定义。 例如、某些系统由24V 电源供电。 因此、可能有人会对系统误接线、并向其中一个输入端子块施加24V 电源电压。 因此、系统需要防止24V 过压。 您必须 根据系统的使用方式来确定所需的过压保护级别

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 我需要最大5V 直流过压保护。 基本上、我要尝试使用 ADS1247来获取称重传感器读数。 激励电压最大为5Vdc、出于参考目的、我使用6线称重传感器连接方案。 SENSE +将被赋予 RefP、SENSE -将被赋予 RefN。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nimit Vachhani:

    感谢您的澄清。 如果您只需要5V 电压、基本上没有过压保护、那么您可以使用最小尺寸的电阻器来获得 所需的抗混叠截止频率。 确保您选择的电容器是 C0G、这通常会将最大差分电容限制为22nF

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将在星期一之前发布原理图。 也许你可以看看它,并建议我的东西。 我确定我的电路后、我将转到软件阶段以编写低通滤波器代码...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nimit Vachhani:

    好的、我将等待 您提供其他信息

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布莱恩、您好!

    我要上传原理图的图像、注意 ADS1247的输出数据速率为160SPS。

    进行一下查看、如果您需要更多有关原理图的信息、我也可以添加其他组件。 此原理图用于准备称重传感器读数。 基于应变仪的读数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nimit Vachhani:

    这些值看起来可以。 当然、在测试系统时、它们很容易更改、因此如果需要更改确切值、现在就不用担心了

    但是、ADS1247并不适合电桥测量、因为您无法施加等于电源(AVDD)的基准电压。 电桥测量通常使用比例基准、其中电桥激励电压也用作 ADC 基准电压。 这意味着电桥电压的任何变化在输入电压和基准电压中表现得大致相等、因此应该会消除

    ADS1247不允许出现这种行为、因为最大 VREFP 需要为 AVDD-1V。 ADS124S06 (ADS1247的下一代版本)或 ADS1235等器件更适合此类应用

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我们正确。 但我会张贴更多的 RefP 和 RefN ...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布莱恩、您好!

    我已经发布了更新后的原理图。 从中馈送信号 检测+ 传感- 负载单元的电线 REFP REFN 如原理图所示。 如果有任何故障、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nimit Vachhani:

    REFP 和 REFN 之间10k 电阻器的用途是什么?

    为什么不为 REF 和模拟输入使用相同的滤波? 不同的滤波可以改变 测量的比例、因为 与 VREF 相比、由于 VREF 具有较低的截止频率、因此会有更多噪声进入模拟输入。

    您还应考虑将在滤波电阻器上看到多大的输入电流(有时称为"泄漏"电流")。 ADS1247数据表表明、VREF 输入电流通常至少比模拟输入电流大一个数量级。 因此、VREF 路径中的较大阻抗可能导致较大的误差(尽管该误差 在总体误差预算中可能可以忽略不计)。

    我只会将输入和 VREF 的值保持不变、当然、您也可以稍后尝试一些实验、以确保这些值是理想值。 在你构建电路板前、无需"把它弄对了"  

    我也不清楚您如何调节 REFP 上的激励电压以使其处于该引脚的工作限制范围内、也不清楚您为什么不使用另一个允许您直接使用激励电压作为基准电压的器件

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同时、RefP 和 RefN 不能大于2.5VDC、我已决定将我将从 E+和 E-获得的基准电压减半。 我将使用5Vdc 激励、因此直接从那里获取 RefP 和 RefN 将导致基准电压超出范围。 使用不同器件是正确的、但我的库存中有 ADS1247、因此我想充分利用它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nimit Vachhani:

    明白、谢谢

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布莱恩、您好!

    很抱歉我休假了几天、因为我需要补钱。 那么、您认为我为 RefP 和 RefN 放置10KOhms 和5KOhms 对 ADS1247的性能不会有任何损害吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我还有 ADS1235评估板。 我是否可以使用此 ADC 通过直流激励进行电桥测量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nimit Vachhani:

    是的、ADS1235是我们适用于电桥测量的最高精度 ADC。 我建议在此应用中使用 ADS1235而不是 ADS1247

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布莱恩、您好!

    抱歉、现在您可以关闭该主题、因为我获得了很多信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nimit Vachhani:

    听起来不错、很高兴我们可以提供帮助

    -Bryan