This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5803:AFE5803 VCNTL 引脚

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5803

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1492664/afe5803-afe5803-vcntl-pin

器件型号:AFE5803

工具与软件:

亲爱的管理团队

我尝试使用 AFE5803设计超声波发送和接收系统。

我想我读过数据表、AFE5803中的 VCNTLM 和 VCNTLP 引脚可  根据两个引脚之间的电压差调节衰减。

如果我使用这些引脚、是否选择所需的衰减并相应地持续提供电压?

另外、如果我不使用这些引脚、我想知道它们是悬空还是连接到 GND。  是否可以通过 SPI 在不使用这些引脚的情况下调整衰减?

谢谢你

祝你一切顺利

Hwijin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您需要 vcntl 引脚来调节具有精细裕度的衰减。 您需要在这些引脚上提供差分电压以实现所需的 衰减。

    数字 TGC 步长为粗调、请检查这是否适合您的应用