This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3562:关于 ADC3562的寄存器设置

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3662, ADC3562

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1487918/adc3562-regarding-register-settings-for-adc3562

器件型号:ADC3562
主题中讨论的其他器件:ADC3662

工具与软件:

您好!

您能否让我确认我的寄存器设置可用于以下设置?   

  1. 旁路模式(无抽取)
  2. PDN/SYNC 引脚用作 PDN 功能。但是、PDN 相关寄存器值​​使用其默认值是可以的。
  3. 输出分辨率为16位。
  4. 采样频率:10MHz (差分)
  5. 2线输出模式和正常输出电流、3.5mA 处于串行 LVDS 输出
  6. 差分模拟输入
  7. REFBUF 引脚用于通过将 REFBUF 引脚上拉至 AVDD 来选择外部基准电压选项。

对于如上所示设置器件、我认为只需更改寄存器0x19[4]即可、所有寄存器中的"FCLK DIV"都从默认值设置为1。 是否应更改任何其他寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ODA、

    这看起来没有问题。 您还可以使用 ADC3562的 EVM 和 GUI 或双通道版本 ADC3662来验证这一点。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。
    我目前正在制作原型板、而未经过 EVM 评估板的检查。
    我对测试模式有两个问题。
    如果您不明白、我会在原型板上对其进行检查。
    -使用测试模式进行检查时,是否只需更改寄存器0x14/15/16而不更改其他寄存器?
     我想、通过使用这三个寄存器启用测试图形、输入 CLKP/M 和 DCLKINP/N、将输出测试图形。
    -关于在寄存器0x14/15中设置自定义 PAT [15:0]、"00100:16位 ADC 的斜坡模式"中的00100是否表示斜坡模式的最小步长? 换句话说、我知道要设置任意步长、将值"00100×n (n 是整数)"设置为自定义 PAT [15:0]。

    此致、官方发展援助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ODA、

    感谢您的耐心。

    我会查看数据表和您的原型、如果有任何具体问题或疑问、我会回来解答。

    此致、

    Rob