This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC37J84:LVDS 驱动 SYSREF 输入

Guru**** 2870880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1491336/dac37j84-lvds-driving-sysref-input

器件型号:DAC37J84

工具与软件:

数据表指示 SYSREF 差分输入峰峰值电压(VIDPP)为0.4V。

这表明 Vpp 为0.2V、因此应该与350mV 的 LVDS Vpp 兼容。

我们应该能够将 LVDS 直接交流耦合到 SYSREF 输入、是这样吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    有关 SYSREF 的交流耦合方法、请参阅以下应用手册。 请确保在 SYSREF 开启/关闭之前保持 VCM

    https://www.ti.com/lit/an/slaa696/slaa696.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kang、

    数据表指示 差分输入峰峰值电压(VIDPP)为0.4V。

    奇怪的是、应用手册说"根据 DAC3xJ8x 数据表、每个桥臂的最小摆幅为400mVpp"。

    差分 p-p 和摆幅是每个桥臂摆幅的两倍。

    我是否应该假设 VIDPP = 0.8V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    根据 DAC 数据表、Sysref 的典型规格为800mVpp DIFF。

    根据 DAC 数据表、Sysref 的最小规格为400mVpp DIFF。

    我建议使用这些数字、而不是应用手册、这一定是错误。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在尝试确定是否可以对 LVDS 进行交流耦合。

    根据数据表、此部件需要典型值为400mV 的摆幅(每条桥臂=800mVpp 差分)、和最小200mV 摆幅(每条桥臂=400mVpp 差分)。 那么、320mV 的 LVDS 摆幅、每条桥臂应该没问题、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    是的、没有问题。

    您可以对 LVDS 进行交流耦合。 但您需要在0.1uF 电容器之前的 RX 侧有一个100欧姆差分项。

    此致、

    Rob