This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1120:用于与 ADC 配对的微控制器

Guru**** 2526340 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1493700/ads1120-microcontroller-to-pair-with-adc

器件型号:ADS1120

工具与软件:

大家好、我正在寻找与 ADS1120配合使用的微控制器。 TI 是否能够将这些电路集成到印刷电路板上? 谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的德雷克·伯图姆:

    Unknown 说:
    TI 是否能够将这些问题放到一块印刷电路板上? [报价]

    不可以、TI 不是电路板制造商、因此我们可以为您提供您所需的所有 IC、但您必须设计电路板并对其进行构建/组装。 我相信有免费的在线 CAD 工具、当然也有很多电路板制造商、例如 Sierra Circuits、Advanced Circuits 等、可以 为您构建低成本的 PCB

    或者、您可以获取 ADS1120 EVM、其中包括该器件+控制器卡。 这至少可以帮助您评估 ADC 性能和运行

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!