This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3562:关于模拟输入 AINP/M 的过压保护

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1493633/adc3562-regarding-overvoltage-protection-for-analog-input-ainp-m

器件型号:ADC3562
主题中讨论的其他器件:THS4541

工具与软件:

你(们)好

这是关于 AINP/M 线路的外部过压保护二极管反向漏电流的影响的问题。

在数据表第5页的第6行、说明发生过压事件时可能需要输入电压保护二极管。

当 AVDD=1.8V 时、AINP/M 的额定电压为2.1V、如果选择肖特基势垒二极管来实现0.3V 或更低的 VF、SBD 通常具有较大的反向漏电流。 如果10μA 泄漏电流流过 AINP/M、这是否会影响测量?

另一个问题是、我将使用 AINP/M 接口数据表中推荐的 THS4541、因此假定过压值为2.5V 的默认 VCM 值。 如果过压为2.5V、额定2.1V 的 AINP/M 是否会在没有外部二极管的情况下受到数据表第29页图8-1所示内置保护二极管的保护?

此致、官方发展援助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ODA、

    请在模拟输入上使用绝对最大额定值。 在任何时候、输入信号(放大器或平衡-非平衡变压器耦合到输入)都不应超过数据表中指定的模拟输入绝对最大值。

    您可以在模拟输入引脚上的外部放置保护二极管、但请记住、如果您查看频域性能、某些保护二极管可能会导致失真/线性问题。

    此致、

    Rob