This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DL3200EVM:ADC 控制包读取寄存器问题

Guru**** 2923550 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DL3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1488323/adc12dl3200evm-adc-control-package-read-register-issues

器件型号:ADC12DL3200EVM
主题中讨论的其他器件:ADC12DL3200DAC12DL3200EVM

工具与软件:

您好!

我一直在使用通过 这个帖子提供的控制套件。 我在读取寄存器函数方面存在问题、因为某些寄存器(例如 ADC12DL3200上地址0x003的 CHIP_TYPE 寄存器)在复位或下电上电时未返回其预期值、(在这种情况下、应返回0x3、而读取寄存器函数返回0x0)。 许多寄存器具有相同的问题、应返回非零值、但始终返回0x0。  

我感谢您提供任何帮助或建议。

谢谢!

Hunter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hunter、

    我刚刚在实验练习中的几个板上重新测试了这一点、看起来没有问题。 您是否可以尝试此更新的软件包并查看 print 语句显示的内容? 我所做的就是连接5V 和一根 USB 电缆。 无需 SPI 回读的时钟或任何东西。

    e2e.ti.com/.../ADC12DL3200EVM_5F00_SPI_5F00_Control_5F00_ReadIDs.zip

    作为参考、我看到的图片是:

    您可以检查 JP3是否短路而没有开路吗?  

    谢谢、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Chase:

    感谢您的帮助。 我已经确认 JP3短接。 我运行了您提供的脚本并具有以下 输出:

    香港特别行政区政府在香港特别行政区的工作、包括香港特别行政区政府在香港特别行政区的工作

    ReadReg (TI_FTDI、ADC12DL3200、0x002):0
    readReg (TI_FTDI、ADC12DL3200、addr_list):[0、0、0、0、0]
    supportFunctions.convertToString (value):["0x0"、"0x0"、"0x0"、"0x0"、"0x0"、"0x0"]

    CHIP_TYPE:0x0
    Chip_ID:0x0

     香港特别行政区政府在香港特别行政区的工作、包括香港特别行政区

    为了给大家提供更多背景信息、我正在尝试编写一个脚本、该脚本将自动执行电路板的 GUI 配置过程。 如果您还拥有 DAC 的控制套件、我将非常感谢您能够提供它。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想跟进。 我非常感谢提供任何有关诊断读取寄存器问题的建议。 如果 DAC 控制套件可用、也将不胜感激。

    谢谢!

    Hunter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我觉得这似乎是一些硬件问题。 该电路板是否通过 GUI 工作? 我预计不会。

    您能否探测这些电源?

    VA19 (TP21)
    VA11 (TP24)
    VD11 (TP23)
    VDDL19 (TP19)
    VDDD33 (TP28)

    我可以 在一个位中修改 DAC 的一个。

    谢谢、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哪款 DAC EVM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I 探测并测量了所有这些测试点的预期值(TP21 = 1.9V、TP24 = 1.1V、TP23 = 1.1V、TP19 = 1.9V、TP28 =3.3V)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想再次跟进。  已确认 GUI 不工作、并且返回与读取寄存器函数相同的结果。 非常感谢您的帮助。  

    谢谢!

    Hunter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hunter:

    我将离线、然后转到电子邮件主题、循环其他人。 请多加留意。

    谢谢、Chase