请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE58JD32LP 工具与软件:
大家好、团队成员:
我对 AFE58JD32LPZAV 有一个奇怪的问题。 我们有2种设计、第一种是注重可行性的基本原型、第二种是最终产品。
第一种设计运行良好、尽管对硬件的更改很少、但第二种设计会对其中一个寄存器产生问题。 特别是 ADC 寄存器4、出于某种原因、将不会进行写入。 所有写入尝试均失败、回读时的读取值全部为零。 它仅特定于该寄存器。 所有其他驱动器使用相同的基本驱动器。
在第一个设计中也使用了相同的代码、这是有效的。
我们在硬件方面的唯一区别是 ADC 改为差分时钟。 但我不会认为这会导致向特定寄存器进行写入时出现问题。 我们尝试了从5MHz 到10MHz 的多种 SPI 速度。 我们已直接在硬件上检查了信号、未发现任何问题。 我要添加所有其他寄存器、使 AFE 在这一个寄存器之外的功能正常工作。
对于 IC、我注意到的一件事是它们具有不同的颜色和涂层。 很遗憾、没有条形码或批号。 这可能是另一个批次、且该批次是坏的吗?
我有下面的两张图片,左边的一个是"坏"批次,而右边是工作。 这两个产品都是从 TI 购买的、因此我不确定这是否为良好的销售机会。 是否有办法获得批号?
谢谢!
James