This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1115:输出电压差分读数的错误偏移

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1493211/ads1115-error-offset-for-outputted-voltage-differential-readings

器件型号:ADS1115

工具与软件:

大家好、我目前使用的是 Adafruit 的 ADS1115芯片和相关库。 读取 A0和 A1之间的电压差时、它们似乎是测量电压值和实际电压值之间的某种误差偏移。 2.0V 的电压由直流电源提供。 但电压差会输出范围介于2031.56mV 至2031.75mV 之间的电压。 我可以向代码添加什么常数值来消除此偏移吗? 或者、这是否意味着我的硬件出现故障。 开发板和芯片的时间非常短、使用时间仅为几个月。 此外、ADC 还通过 Arduino UNO R3进行供电和控制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arturo Goche:

    "差压"一词具体是什么意思? 是 ADC 输入端的测量电压、还是将 ADC 输出代码转换为电压? 您是否有可以分享的原理图?

    您能否尝试测量 AA 电池之类的器件、该电池应具有有效的无噪声性能并且相对于电路板接地/功率悬空?

    如果偏移是常数、您始终可以在软件中以数学方式将其删除。 例如、如果偏移量等效于 ADC 代码100 (十进制)、并且您测量的 ADC 代码为500000 (十进制)、计算值将为500000 - 100 = 499900 (十进制)

    -Bryan