This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8760:使用外部3.3V 电源时、DVDD 电流消耗是什么?

Guru**** 2867080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1493247/dac8760-what-is-dvdd-current-draw-when-using-external-3-3v-supply

器件型号:DAC8760

工具与软件:

我要将外部3.3V 电源用于 DVDD。 DVDD 电流消耗是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    在第10页电气特性表的数据表中、DVDD 电流列为"DIDD":

    在该表中、它列出了电源的1mA 最大输入电流规格。 请注意、对于 DVDD、当 DVDD-EN 为低电平时、它是输入。 当 DVDD-EN 为高电平时、该器件使用内部 LDO 提供约4.6V 的电压。

    Joseph Wu