This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12QJ1600EVM:关于时钟源选项

Guru**** 2609245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1494144/adc12qj1600evm-about-clock-source-option

器件型号:ADC12QJ1600EVM

工具与软件:

嗨、团队:

ADC12QJEVM 有四种类型的时钟源、如下所示。
-板载50M 参考 ADC PLL
-外部直接 CLK 到 ADC
-外部参考至 ADC PLL
-从 LMK 到 ADC 的外部时钟

为什么没有 如下所示的选项?
-板载50M 参考 LMK 到 ADC

我认为"抖动"是一个因素、但在这种情况下、板载50M Ref 至 ADC PLL 将具有类似的抖动效果。

此致、

广目

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的广目:

    并非总是可以将每个时钟选项放置在 EVM 上。 我们始终需要进行一些折衷。 我建议采用此配置、并且客户可以使用他们选择的50MHz 振荡器来评估 QJ1600EVM。

    从 LMK 到 ADC 的外部 CLK

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的广目:

    另请注意、ADC EVM 上的 LMK 没有必要的硬件来支持 LMK 的 PLL 功能。 在该电路板上、LMK 限制为仅在分配模式下运行。

    谢谢!

    Eric