This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC131M03-Q1:ADS131M04和 AMC131M03的 SPI 驱动程序文件

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC131M03, ADS131M04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1492986/amc131m03-q1-spi-driver-files-for-ads131m04-and-amc131m03

器件型号:AMC131M03-Q1
主题中讨论的其他器件:ADS131M04、AMC131M03

工具与软件:

大家好、我使用 AMC131M03和 ADS131M04进行电压和电流检测与测量。 这两款器件是否提供了任何 SPI 驱动程序文件或任何使用 SPI 配置的示例文件。

这是因为两个器件都仅由 SPI 通信控制。 我将使用单个 SPI 控制两个器件、如果有任何可用的器件、可能会有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srinath:

    您能否提供有关您的应用的更多详细信息?

    TI.com 上提供了一些计量代码、可用于从中拉取软件。

    您可以在 MSPM0 SDK 中找到计量代码。  此代码可通过 Code Composer Studio 访问、该 Studio 可从 TI.com 下载。  您也可以浏览在线开发工具并访问它。

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__ACu5kpnBrrCcedjH3XI-PQ__MSPM0-SDK__a3PaaoK__LATEST

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Saleh  

    感谢您的答复。

    您能帮助我找到 AMC131M03和 ADS131M04中3个通道的地址、以便通过 SPI 读取数字数据吗? 我无法找到正确的地址来配置和读取数据。 除非我已经找到其他地址、如模式、时钟、增益和直流/直流控制寄存器。 我无法找到两个器件的 ADC 数据的读取地址。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srinath:

    您是否在问如何读取 ADC 转换数据?  如果是、您可以发送 NULL 命令、在该命令中、转换数据在响应后立即发送。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好萨利赫感谢这一忏悔

    我想确认一下、这里是否有用于读取 AMC131M03和 ADS131M04中所有通道的特定读取地址、或者仅使用 NULL 命令来读取数字数据。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srinath:

    ADC 数据不会进入可读取的寄存器。  最新的转换数据存储在缓冲区中、使用 NULL 命令时、可通过 SPI 传输。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、  

    如果我们通过 null 命令读取数据、则每个通道都包含24位、因此对于3个通道、我必须发送72位空数据以在单个 SPI 帧中获取72位数字数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srinanth:

    是、您需要在时钟沿输出足够的位来读取所有通道转换数据。  请看一下数据表的第8.5.1.7节:"PI 通信帧"。  与器件的通信通常发生在5个字的帧中、您应在通信时读取整个帧。

    谢谢!

    Saleh