This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1248:ADS1248图 PT100和压力变送器有问题

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1248, ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1491837/ads1248-ads1248-drawing-problem-with-pt100-and-pressure-transmitter

器件型号:ADS1248
Thread 中讨论的其他器件: ADS124S08

工具与软件:

你好
我们希望在 ADS1248IPWR 产品与 PT100和压力变送器(4 -20mA)之间建立连接。 我们的图纸如下。 我们不确定这张图纸。 我们认为有一些不足之处。 请帮帮我们。

谢谢。
Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Michael Soldierram、

    您认为此图纸有什么问题?

    您可以考虑在 RESET 引脚上添加一个上拉电阻器、以确保器件在已知状态下启动

    您也不需要 C25、C27或 R13、因为该节点无论如何都会直接接地。

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan  

    我不确定图中所连接的 PT100和压力变送器连接的正确性。
    您认为此连接有问题吗?

    **我会纠正你写的部分。

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Michael Soldierram、

    RTD 输入看起来正常。 您可能需要更改滤波器中的元件值、但这可以在您获得原型后通过实验完成、因为这些电阻器/电容器很容易更改。 请参阅此处了解一些一般性建议: https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/955466/faq-delta-sigma-adc-anti-aliasing-filter-component-selection

    我不确定您想对压力输入做些什么-这是4 -20mA 输出压力传感器吗? 我看到 AIN2与 AIN3之间有一个100欧姆电阻器和一个单端测量。 请注意、ADS1248无法使用单极电源进行单端测量、请参阅数据表中的公式5

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。

    是的、我们想使用4 -20mA、4线压力变送器。 您能给我们展示一下 ADS1248的采样图吗?

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Michael Soldierram、

    您只需要使用两个串联的电阻器(可能为3个)、然后测量顶部(或中间)电阻器。 同样、您应执行计算以确定输入信号是否符合 PGA 共模范围、如公式5以及第9.3.2.1节所述。

    或者、您可以考虑使用 ADS124S08、它是 ADS1248的下一代版本。 ADS124S08具有更多功能、更多输入通道、更低功耗、更低噪声、更高采样率、 此外、 通过禁用 PGA 支持单端输入。 因此、实现会更简单、基本上可以使用相同的原理图

    -Bryan