This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE58JD28:可以在没有 LDO 的情况下使用 TPS6291x 供电?

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62916, AFE58JD28

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1494096/afe58jd28-it-is-possible-to-use-tps6291x-for-power-supply-without-ldo

器件型号:AFE58JD28
主题中讨论的其他器件:TPS62916

工具与软件:

是否可以为 AFE 和 FPGA 提供1.2V、1.8V、3.3V (不带 LDO)? 例如 TPS62916或 LMT8060。

需要提供多少功率? (AFE58JD28 x 4、14位、50Mbps、JESD、DEMOD)

在12位80Mbps 的数据表中、使用 A3.3V = 330mA、170mA、470mA、40mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我可以谈论 TPS62916 -是的、TPS62916旨在取代具有低噪声和低纹波的 LDO。 1.2V、1.8V、3.3V 均可实现。

    对于有关 AFE58JD28或 LMT8060的任何问题、我将推迟到同事解答。

    此致、

    Britton