This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8686S:硬件模式下的 ADS8686串行一线连接。

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8686S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1494277/ads8686s-ads8686-in-hardware-mode-serial-one-wire-connection

器件型号:ADS8686S

工具与软件:

有没有人在具有串行单线 SPI 模式的硬件模式下实施此元件? 我尝试按数据表中显示的方式对其进行配置。 我可以看到 BUSY 和 CONVST 等控制信号、与数据表中的完全相同、但当我启动 SPI 时、我无法接收到任何数据。 有人来帮助我吗? 有什么我忘记的复杂考虑吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ali:

    欢迎来到我们的 e2e 论坛!  您能否提供一个显示与 ADS8686S 连接的原理图?  通过单线 SPI、可以放心地认为您正在尝试从单个 SDO 引脚获取 CHAx 和 CHBx 数据吗?