This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC131M03:AMC131M03和 ADS131M04

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC131M03, ADS131M04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1493489/amc131m03-amc131m03-and-ads131m04

器件型号:AMC131M03
主题中讨论的其他器件: ADS131M04

工具与软件:

在 AMC131M03中为高(使用连续转换模式)当数据就绪时、器件将在 DOUT 引脚中自动发送3个通道的数据、或者当数据就绪中断到达 MCU 时、我们必须单独读取每个通道的数据。

如果是读取3个通道时必须使用什么地址、因为我没有正确地确定读取每个通道上的数字数据时必须使用哪个地址。

正如我们将 ADS131M04用于此器件一样、我没有知道必须使用什么地址来读取所有4个通道。

有人能建议如何使用这个地址吗? 由于我们必须单独读取所有通道、或者器件本身在连续转换模式下准备好数据时自动发送数据。

以及如何启动此器件的序列

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srinath:

    正如我在另一个线程中提到的、可以使用 NULL 命令来从3个通道获取转换数据。  您需要做的是轮询 DRDY 引脚(指示新的转换数据何时可用)、然后使用 NULL 命令读取数据。

    谢谢。