This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292R:芯片未反应

Guru**** 2611795 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5, ADS1292R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1493791/ads1292r-chip-does-not-react

器件型号:ADS1292R
主题中讨论的其他器件:CC2340R5

工具与软件:

您好!

我正在研究一个 ECG 项目、该项目结合使用 CC2340R5实现 ADS1292R。

ADS1292R 不对任何命令做出反应。  

下面 是一个示例、我在其中发送一条命令来读取寄存器 CONFIG2  

我感谢任何提示或建议

PS:我确实检查了正确的引脚是否有键合电流(AVDD=3V、DVDD=1.8)  

此致

Mo K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mo:

    在从寄存器读取之前、您是否先发送了 SDATAC 命令?

    您可以执行的另一项"寿命符号"检查是探测 DRDYn 引脚。 应用电源斜坡和时钟后、DRDYn 引脚将以默认数据速率(下降沿到下降沿)切换、前提是 START 引脚也被拉为高电平。

    此致、

    Ryan