This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M02-Q1:计算全局斩波模式

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131M02-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1492119/ads131m02-q1-calculation-of-global-chop-mode

器件型号:ADS131M02-Q1

工具与软件:

"我在计算时遇到问题、根据数据表9.2.2.1中的公式9、转换时间为0.754ms。 我想理解公式的内容、使结果为0.754ms。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuto Maeno:

    9.2.2.1分流测量的应用部分中提到了0.754ms 在 ADS131M02-Q1数据表 中、ADS131M02-Q1使用全局斩波模式以4kSPS (OSR = 1024、高分辨率模式)运行。  

    • tMOD = 0.244us (Fmod = fCLKIN/2 = 8.192MHz /2 = 4.096MHz)
    • tgc_DLY = 16* tMOD = 16* 0.244us = 3.904us (16是全局斩波延迟的默认设置、如 CFG 寄存器中所示)

    速度

    • 全局斩波模式下的有效转换周期遵循公式8:  tgc_conversion = tgc_DLY + 3*OSR*tMOD = 0.754ms
    • 全局斩波模式下第一次转换的转换周期遵循公式9:  tgc_first_conversion = tgc_DLY+3*OSR*MOD+tgc_DLY+3*OSR*tMOD+44*tMOD = 1.518ms

    因此、数据表中"根据公式9、使用这些设置的转换时间为0.754ms"的说明中的"公式9"是一个拼写错误、对于正常转换周期、而不是对于第一个转换周期、应该是"公式8"。 我将告知团队、并且 会在下一个修订版中进行更新。

    我复制以下公式和时序、以便您更好地了解我的计算:

    BR、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    设置16T MOD 的默认值的合适基础是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuto Maeno:

    如果您查看 ADS131M02-Q1数据表第54页上的 CFG 寄存器、您会发现该寄存器如下所示:

    BR、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,我很抱歉没有能够清楚地传达我的意图。

    我需要更改默认值?

    更改寄存器的值时、我想知道应该使用什么标准来确定合适的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuto Maeno:

    该延迟使外部输入电路能够稳定下来、因为斩波开关直接连接到模拟输入、所以它实际上取决于您的外部电路。 您可以使用默认值作为一个良好的开始、然后在需要时根据您的测试结果对其进行更改。

    BR、

    戴尔