This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E08:VCM ADS131

Guru**** 2609245 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131E08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1493777/ads131e08-vcm-ads131

器件型号:ADS131E08

工具与软件:

根据 THIN SCRENSHOT、如果 INxN=0、INxP min 应该介于 AVDD-0、3-INxPmax/2和 AVSS+0.3+INxPmax/2之间、因此我无法在低信号中使用大部分范围的信标、而 Vcm 接近于 tu 0、不是吗? 我希望有一个0-4V 的 INxP 信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Alberto S. G.:

    您的理解是正确的。 您能告诉我您的信号是什么(INxP 和 INxN)吗?

    BR、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AVDD 5V
    AVSS 0伏
    VMAX_DIFF 4.01v
    INxN 0伏
    INxP 0 - 4.01伏

    2.695 > Vcm > 2.305 v
    INxN=0v --> 5.39 > INxP >4.61 v   

    5.39>AVDD --> 5 > INxP >4.61 v

    如果不是错、我可以得到 INxN 到2.5V 的最佳点、此处是
    VMAX_DIFF 2.005 INxN 2.5V INxP 0.495v - 4.505v

    3.6975>VCM>1.3025--> 4.9 >INxP >0.105  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Alberto S. G.:

    使用 ADS131E08时、您不能将 INxN 短接至地端、这肯定会违反共模电压要求、ADS131E08不支持单端输入。 您必须使用伪差分输入配置。

    此致!

    戴尔