This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200QML-SP:电流消耗和功耗公式

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1494455/adc12dj3200qml-sp-current-consumption-and-equation-for-power-consumption

器件型号:ADC12DJ3200QML-SP

工具与软件:

您好!

感谢您回答有关如何估算 JMODE 2 (前台校准、2500GHz 采样速率配置)的功耗的问题。

建议利用图6-60至65、并且 JMODE 2比功耗高10-15%。

问题:

1.可以假设 JMODE2的电流消耗也是比6-60到62所示的高10-15%吗?

2.功耗是如何计算的? 是否仅是每个电压的 P = IV、加上功率?

谢谢你

Arooj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arooj:

    对、回答两个问题。

    最好采购 EVM 并评估3200QML 器件。 我敢肯定、您可能希望为每个电源域的设计添加足够的裕度。

    此致、

    Rob