This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1285EVM-PDK:AVDD1调整

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1285EVM-PDK, ADS1285
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1492116/ads1285evm-pdk-avdd1-adjustment

器件型号:ADS1285EVM-PDK
主题中讨论的其他器件: ADS1285

工具与软件:

您好!

我们正在使用 ADS1285EVM-PDK 板、并想应用双极信号。

 使用 J3提供-5V 的外部电压、因此我们将获得 AVSS=-2.5V。

如用户指南第11页所述、"由于 AVDD1以 AVSS 为基准、 因此必须使用 R8至 R13修改输出 AVDD1、使 AVDD1至 AVSS 电压不会高于建议值
工作条件"中  所示、我想我需要焊接表1中所示的0欧姆电阻器、以设置 AVDD1=+2.5V。 (插入 R10、R12和 R13、移除 R8和 R11)。

我是对吗?

我是否需要其他修改?

此致、

Lhagva  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lhagva、

    ADS1285EVM 用户指南中存在错误。  您需要更改 AVDD2电源电压、而不是 AVDD1。  AVDD1以 AVSS 为基准;通过将 J4移至 BIPOL 位置并为 J3提供负电源、将 AVSS 从 GND (0V)更改为-2.5V、将导致在以 AGND 测量时 AVDD1变为+2.5V。  

    当测量 AVDD1相对于 AVSS 的总电压时、AVDD1上的总电压仍将为5V、这是双极模式下 ADS1285的正确电压。

    AVDD2电源以 AGND 为基准、需要将该电压从5V 修改为2.5V、以满足数据表中突出显示的所需工作电压。

    要将 AVDD2从5V 更改为2.5V、您需要移除 R14和 R17、然后安装0欧姆电阻器 R16 (0P8V)、R18 (0P2V)和 R19 (0P1V)。  然后得到的电压将为1.4V + 0.8V + 0.2V + 0.1V = 2.5V。

    完成所有这些更改后、您应该能够使用 DMM 测量以下相对于 GND 的电压(AGND=DGND=GND):

    AVSS=-2.5V

    AVDD1=+2.5V

    AVDD2=+2.5V

    DVDD=+3.3V (由 PHI 板提供)

    VREFP=+1.596 (基准以 AVSS 为基准、因此当 AVSS=-2.5V 时、如果相对于 GND 进行测量、VREFP 将为1.596V)

    不需要对电路板进行任何其他更改来支持双极电源。  请注意、J12上的输入现在仅限于新的双极电源电压、并且不应大于+2.5V 或不小于-2.5V。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keith、您好!

    非常感谢您的大力支持。

    我们确实能管理捕获双极信号。

    但我们有一个问题  、buffer_operation 有效、如果我们设置为 gain_1、gain_2、它将返回常数值。

    请告诉我如何修复。

    此致、

    Lhagva

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lhagva、

    我在 EVM 上没有看到此问题。

    选择4.096MHz 作为 ADC 时钟。  在此模式下、还应将 Power Mode 设置为 Low Power。

    此外、请确认 J7处于4MHz 位置。

    由于您已重新配置 EVM 以实现双极运行、因此请使用 DMM 并确认所有以 GND 为基准的电压都是正确的。

    AVSS=-2.5V

    AVDD1=+2.5V

    AVDD2=+2.5V

    DVDD=+3.3V

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keith、您好!

    非常感谢您的支持。

    我已根据您的指导进行了设置、所有电压都正常、可以使用增益1进行测量。

     很抱歉、仍然是、J12 +VINP1变为-2.5V、信号发生偏移。

    我已检查 Vdiv = 0.015V、Vocm = 0.014V。  

    请帮助我在哪里查看。

    此致、

    Lhagva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lhagva、

    选择缓冲器模式后、请相对于接地端测量 J12 +VINP1和-VINN1。  两者都应接近 Vocm=0.014V 进行测量。

    我假设当您切换到增益=1 (或任何其他增益设置)时、+VINP1的测量值为-2.5V?

    此致、

    Keith