This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292R:数据检索问题

Guru**** 2510405 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1292R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1495049/ads1292r-issue-with-data-retriaval

器件型号:ADS1292R

工具与软件:

您好!

我目前正在使用 ADS1292R 以连续数据模式采集数据。 该器件配置为生成测试信号(CONFIG2 = 0xA3)。 但是、ADS1292R 在每个传输周期中重复输出相同的值(0xC0 0x00 0x00)。

我已经检查了寄存器配置和电流电平、一切看起来都符合规范。

是否有人能提供解决此问题的见解或建议?

提前感谢您的支持。

此致、

Mo K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mo:

    0xC0 0x00 0x00对应24位状态字、而不是通道转换数据。 有关解析输出数据流的详细信息、请参阅第8.5节编程。

    此致、

    Ryan