This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC81416:VAA 最大电流

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1494706/dac81416-vaa-maximum-current

器件型号:DAC81416

工具与软件:

大家好、我们正在设计定制 DAC 板、我们希望了解 VAA 引脚的最大电流。

数据表指出了30 mA 的最大电流、但我们不确定这是指整个芯片消耗的总电流还是每通道的电流。

感谢您的关注。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    朴正云

    这些电流 IDD 和 IAA 是整个芯片消耗的总电流。

    为了方便您澄清、VSS 当 您在 VCC 输出端连接负载时、电源引脚 DAC/DAC 将提供负载电流。  

    谢谢!
    Sanjay