This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC61416:DAC61416RHAR

Guru**** 2599175 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC61416

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1494627/dac61416-dac61416rhar

器件型号:DAC61416

工具与软件:

调整过程中可发现电路板上的 DAC61416、每个电路板上有4个部分、某些电路板将出现 DAC 输出电压异常;

具体性能如下:

1:DAC 具有输出、但输出和设定电压之间存在固定偏差、例如+2V;8V 配置、输出10V;-5V 配置、 输出-3V;

2、DAC 具有输出、但不会随配置改变、是固定电压;例如-11V 或-5.5V



另外,包装也不同,请帮助了解原因,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这看起来很奇怪、该行为是意料之外的。

    请确认/澄清下面提到的要点-  
    1.在硬件上 DAC61416电源引脚附近测量的电源值。
    2.使用的是内部还是外部电压基准(REF 引脚#33)?
    3.共享您用于启动 DAC61416输出的写入/读取序列。
    4.共享 SCZ 的 SPI 写入帧示波器捕获。 SCLK、SDI 和 SDO 线路(单个写入命令)。
    5. DAC61416的输出端是否连接了负载? 如果是、请分享相同的详细信息。

    谢谢!
    Sanjay