This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5404:针对 WiFi 项目使用高速 ADC ADS5404 (或 ADS5402)和 DAC DAC5688

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC5688, ADS5404, ADS5402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1495088/ads5404-use-of-hi-speed-adc-ads5404-or-ads5402-and-dac-dac5688-for-wifi-project

器件型号:ADS5404
Thread 中讨论的其他器件: ADS5402、DAC5688

工具与软件:

对于我们未来的 WiFi 项目 EVB 开发、我们正在寻找高速 ADC 和 DAC、它可以支持 ADC 为40至320Msps 和 DAC 为80至640Msps 的可变采样率。

我们已经找到了2款 TI 器件、这些器件看起来可以满足我们的需求  

1) ADC: ADC 双通道12位 ADS5404 (最大500Msps) 或 ADS5402 (最大800Msps)

2) 2) DAC:双通道16位 DAC5688 (最高800Msps)

ADC 和 DAC 用于对模拟接收器或发送器的 I 和 Q 路径上的 BB 信号进行采样。

由于它们提供并行 LVDS 接口、因此也符合 FPGA 连接的要求。

您能确认我们对这些组件的选择吗?

他们是否仍在制作中 (虽然我们将要建造的 EVB 数量很小)?

如果它们碰巧是过时的零件、您能否为新设计建议替代零件。

我们还将需要合适的时钟源来为这些 ADC/DAC 提供低抖动(~3ps)采样时钟。

对于可以满足这种低抖动规格的任何 TI 时钟 IC、您有什么建议吗?

非常感谢您的支持和指导方针。

此致、

M Nguyen