This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1262:SINC4 @10SPS 的斩波模式会导致有效数据速率降低?

Guru**** 2609245 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1494615/ads1262-chop-mode-with-sinc4-10sps-causes-lower-effective-data-rate

器件型号:ADS1262

工具与软件:

您好、TI 社区:

我使用的是 ADS1262 首选解决方案。 我已经使用以下设置配置了 ADC:

  • 启用斩波模式

  • SINC4数字滤波器

  • 数据速率:10SPS

根据所选的数据速率(每秒10个样本)、我可以预期 DRDY 引脚切换一次 100毫秒 . 但是、我观察到的是 DRDY 引脚大约每400ms 被拉低一次 、这似乎表明有效数据速率比预期低得多。

我的问题是:

  • 启用斩波模式时是否预计会出现这种行为?

  • 启用斩波模式是否可以有效地降低 ADC 的输出数据速率、如果是、降低的程度是多少?

对于 CHOP 如何与 SINC4滤波器进行交互并影响计时的任何见解或文档参考、我们将不胜感激。

提前感谢!

此致、

Fatemeh