This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC37J84EVM:RF 输出变压器2:1阻抗比看上去并不正确、而且所选择的部件用于75欧姆系统。

Guru**** 2584905 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1494401/dac37j84evm-rf-out-transfomer-2-1-impedance-ratio-does-not-seem-right-and-the-part-chosen-intended-for-75-ohms-system

器件型号:DAC37J84EVM

工具与软件:

RF 输出进入阻抗比为2:1的75 Ω 变压器(最小电路 JTX-2-10TA+)

2:1阻抗比在连接到 DAC 的平衡侧为100欧姆差分(正确)、在面向侧的连接器上为50欧姆。 只有在另一侧接地(即不平衡)的情况下驱动单根电缆时、这才正确。 但原理图显示了100 Ω 输出阻抗(两个50 Ω 连接器/电缆)。  

此外、变压器似乎用于75欧姆系统。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的评论。  您有具体问题吗?

    此致、

    Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我缺少什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    鉴于平衡-非平衡变压器/变压器选择的历史以及该较早的 DAC 发布的时间。  

    通常、会根据可用的器件选择器件。

    如果您对其进行适当"匹配"、75欧姆阻抗实际上并不重要。

    DAC 的原始设计和输入阻抗足够"匹配"。

    鉴于 EVM 上的所有额外端接选项、未使用或未组装。

    您会发现、旧版 ADC 和 ADT1-1WT+(75欧姆1:2 z 比率)变压器也有类似的情况、TI 和竞争对手都广泛使用该变压器。

    您可以自由地优化此前端以满足您的应用要求。

    此致、

    Rob