This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7067:数据采集时间与采样速度间的关系

Guru**** 2608865 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7067

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1490175/ads7067-data-acquisition-time-vs-sampling-speed

器件型号:ADS7067

工具与软件:

大家好!

我使用的是 ADS7067 ADC、我想知道 采集时间是否随采样速度变化。

查看数据表时、最短 采集时间为300ns、转换时间为950ns、由此得出1.25us 的周期时间(相应于800ksps)。

但是、最大允许 速率为666.67ksps、周期时间为1.5us。

 配置的采集时间是多少?

如果我将采样率降低到500ksps、 采集时间是多少?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yoel!  

    感谢您在 TI 的 E2E 论坛上发帖!  

    我们来向您确认一下、 当您提到最大允许速率666.67kSPS 和1.5us 周期时间时、您是指"为内部转换开始控制配置采样速率"、对吗? 您目前是否在此器件中使用平均模块?

    表6-3是指内部振荡器启动会话的模式、例如启用均值计算模式且内部器件在输出值之前采集 N 个样本。 图6-3中所示的 tAVG 说明了 N 个样本集的组合转换和采集时间。  

    转换时间 tCONV 与这些配置无关、通常剩下的周期时间将用于采集 N+1样本。  

    例如、如果采样率为500ksps、则采集时间约为2us-950ns。  

    此致、  

    Yolanda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yolanda、

    感谢您快速而详细的回答。

    是的、我之前提到的是平均模块。

    此致。