This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61495-Q1:关于标准标签

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1492118/lm61495-q1-about-the-standard-label

器件型号:LM61495-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI 工程师:

我认为必须在以下三个位置贴上标准标签。
1.卷带
2.防潮袋
3.内托架箱

我们的客户要求进行以下确认。 下面是我的问题。

问题1。 装运产品时、是否可能未将标准标签附在这三个位置?

问题2: 是否有任何国际标准(比如 JEDEC 或 EIA)或 TI 内部标准规定、"标准标签必须贴在 所有发货的产品的这三个位置上"?

标识产品标签|环境信息(环保信息)|质量和可靠性|德州仪器 TI.com

谢谢。

JUNJI、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我会与我们的产品工程师沟通、并尽快与您联系。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    感谢您的耐心;我们仍在研究这个问题。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的弗兰克-桑、

    感谢您提供进度信息。

    我们之前收到了您的支持团队提供的附件"barice_label_ec.pdf"。
    我们的客户需要对货物的标签进行可靠的评价。
    如果所有发运商品都附有标准标签、但没有失败、您是否希望此 PDF 文档的第4页中包含以下示例注释?

    示例注释:
    标签贴在卷带、铝袋和卷带包装箱上。

    谢谢你。

    e2e.ti.com/.../barcode_5F00_label_5F00_eC.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我会请我们的 PE 对此进行调查。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    TI 政策会在标签上贴上所需信息。

    我不确定是谁向您提供了该 PDF 文件。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的弗兰克-桑、

    我知道您不知道标准标签的 PDF 文件。

    我想再次提出以下两项质询的答案。 谢谢。


    问题1。 装运产品时、是否可能未将标准标签附在这三个位置?

       1.卷带
       2.防潮袋
       3.内包装箱(卷带包装箱)

    问题2: 是否有任何国际标准(比如 JEDEC 或 EIA)或 TI 内部标准规定、"标准标签必须贴在所有发货的产品的这三个位置上"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    据我所知、TI 必须在所有这些位置贴上标签。

    这就是 TI 政策。

    谢谢