This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131B04-Q1:设置内部时钟

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1494752/ads131b04-q1-set-internal-clock

器件型号:ADS131B04-Q1

工具与软件:

您好!

激活 ADS131B04的内部时钟时可能出现问题。 引脚 CLK_IN 设置为 GND。

我可以使用任何值读取和写入所有寄存器、但当我将 CLOCK 寄存器的 CLOCK_SEL 位设置为逻辑0时、我回读默认值0x0F8E。

我可以通过读回 正确的值、将时钟寄存器中的所有位设置为另一个值。 无法将 CLOCK 寄存器的位7设置为不设为0。 之后、我回读默认值。

此致、

约阿希姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joachim、您好!

    欢迎来到 E2E 论坛。

    GND 是您的数字接地(DGND)吗?  我在 EVM 上查看一下它、我们以后可以再找您。

    BR、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dale:

    我找到了原因。

    SYNC/RESET 引脚是永久低电平。 现在、它运行良好。

    谢谢你。

    此致、

    约阿希姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joachim、您好!

    感谢您的更新、如果您将来有任何其他问题、敬请告知。

    BR、

    戴尔