This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE3256:替换 AFE2256

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE3256, AFE2256

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1483444/afe3256-replace-afe2256

器件型号:AFE3256
主题中讨论的其他器件: AFE2256

工具与软件:

大家好、团队成员:

前提是我的客户设计了 AFE2256板。 我们是否可以直接将 AFE3256放置在电路板上、但在 NC 引脚上保持3.3V?  


此致、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    团队、

    这里有更新吗?

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、由于 AFE2256/AFE3256是受 NDA 限制的器件、我们将就您的疑问直接与您联系。

    谢谢。