This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1234:ADS1234

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1234, ADS1232, ADS124S08, ADS1220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1494600/ads1234-ads1234

器件型号:ADS1234
主题中讨论的其他器件: ADS1232、 ADS124S08、 ADS1220

工具与软件:

TI 的 ADS1232和 ADS1234 ADC 可提供增益选项1、2、64和128。
我正在寻找 TI 的另一个 ADC、该 ADC 专门用于应变测量应用、可提供更多增益步长选项、例如1、2、4、8、 16、32和高达128。

您能否提供满足这些要求的合适 ADC 模型?

提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yakov

    ADS1220是 ADS1232的一个很好的替代品。 如果需要更多通道、ADS124S08可能是另一个选择。 这两种 ADC 都支持从1、2、4、8、16、32、64到128的增益设置。 两种 ADC 都适用于应变测量。 我在下面包含了一个比较表。

    参数 ADS1232 ADS1234 ADS1220 ADS124S08
    该设计的链接 适用于桥式传感器的24位80SPS 2通道(差动)引脚可编程 Δ-Σ ADC 适用于桥式传感器的24位80SPS 4通道(差动)引脚可编程 Δ-Σ ADC 具有 PGA、VREF、SPI 和两个 IDAC 的24位2kSPS 四通道低功耗 Δ-Σ ADC 适用于传感器测量且具有 PGA 和电压基准的24位、4kSPS、12通道 Δ-Σ ADC
    分辨率(位) 24. 24. 24. 24.
    采样率(max)(ksps) 0.08. 0.08. 2. 4.
    输入通道 2. 4. 4. 12.
    接口类型 特性 特性 特性 特性
    引擎架构 Δ-Σ 转换器 Δ-Σ 转换器 Δ-Σ 转换器 Δ-Σ 转换器
    输入类型 差分的输出 差分的输出 差分/单端 差分/单端
    多通道配置 多路复用 多路复用 多路复用 多路复用
    6 sigma 目录 目录 目录 目录
    基准模式 外部广播 外部广播 外部/内部/电源 外部/内部
    收发器功能 50/60Hz 抑制/振荡器/PGA 50/60Hz 抑制/振荡器/PGA 50/60Hz 抑制/激励电流源(iDAC)/Oscillator/PGA/Temp 传感器 50/60Hz 抑制/激励电流源(iDAC)/GPIO/Oscillator/PGA/Temp 传感器
    工作温度范围(°C) -40至105 -40至105 -40至125 50到125
    封装类型 TSSOP TSSOP TSSOP/VQFN TQFP/VQFN
    引脚数 24. 28. 16. 32.
    封装面积(mm^2) 49.9. 62.1. 12.25/32. 25/49.
    封装尺寸(长 x 宽)(mm) 7.8 x 6.4 9.7 x 6.4 3.5 x 3.5/5 x 6.4 5 x 5/7 x 7
    功耗(典型值)(mW) 4.3. 4.3. 1.4. 1.8
    链路状态 编程 编程 编程 编程

    此致、

    Jiyah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息。
    我还有一个问题。

    电桥在最大运行时的输出为32mV/V、激励电压为2.5V、这意味着 ADC 的最大输入电压(Vin_max)为80mV。

    使用时 ADS12S08 增益为32时、根据第9.3.2.1节(PGA 输入-电压要求)中的公式、VAINP 要求 大于1.4V

    如何在确保 VAINP 保持大于1.4V 的同时、使用2.5V 或更低的激励电压?