This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3441:带 FPGA 的 ADC3441 (串行 LVDS)的 HDL 接口

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3441

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1495492/adc3441-hdl-interface-for-adc3441-serial-lvds-with-fpga

器件型号:ADC3441

工具与软件:

您好、TI 团队:

我目前正在致力于实现与的接口连接 ADC3441 与 FPGA (Xilinx/Altera)进行比较 串行 LVDS 缩写。 我想检查您是否提供了可以帮助进行此集成的 HDL (Verilog/VHDL)参考设计、示例代码或应用手册。

期待您的指导。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、我们不为此类器件提供 FPGA 示例代码、因为我们的大多数客户更喜欢开发自己的解串器块以将串行数据转换为并行样本。

    此致、
    阿米特