This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS52J65:ADS52J65 ADC 可以##39;t 按顺序排列。

Guru**** 2608865 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS52J65

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1494991/ads52j65-ads52j65-adc-can-t-be-arranged-in-sequence

器件型号:ADS52J65

工具与软件:

你(们)好

我们将 PCB 设计为仅包含单个 ADS52J65 ADC。 使用 ADS52J65固件加载 XC7Z045 FPGA 后、JESD204B 显示正常。

我要将平台配置为使用此设置、使用1个通道从单个 ADS52J65 ADC 进行数据采集。

在 ADS52J65配置为 ADS52J65_JESD_1L_160X_80_12.8Gbps (JESD 单通道模式)后、ADS53J65上的 D1、D2、D3、D4、D5~D8通道将开启。

但 FPGA 不能按顺序排列8通道 ADC。

我可以使用重现上述现象、以重新配置系统或对系统进行下电上电。

您能否提供有关如何修改配置的指导 、以确保按顺序运行8通道 D1~D8链路。

谢谢你

Eddie