This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4960:有关多路复用传感的咨询

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4960

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1494698/afe4960-inquiries-regarding-multiplexed-sensing

器件型号:AFE4960

工具与软件:

您好!

大约三个星期前、我曾就一项 EEG 申请提出质询、但至今仍未收到足够的回应。 因此、我将再次要求澄清。

目前、我们正在考虑使用 AFE4960来测量多通道 EEG 信号(4至6个通道)。

根据数据表、IC 允许连接多达8个电极、其中可以通过 SW 矩阵选择2个通道来采集数据。

我的问题是:
是否可以在单个重复采集周期(RAC)内为每个时隙分配不同的通道、并使用 SW 矩阵测量一个 RAC 内的多个通道?

如果可以、我们应该如何处理开关时序?

换句话说、我们想知道我们是否可以在单个 RAC 内实施时分多路复用、以有效地同时采集多通道数据、
或者信道切换是否需要测量之间更长的间隔(例如几秒到几分钟)。

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charnmin:

    AFE4960不支持为单个 RAC 内的每个时隙分配不同的通道。

    要从单个 ADC 采集6通道 EEG 数据、您必须启动一个使用 ECG SW 矩阵选择不同导联的新 RAC。 数据不会同时传输。

    如果您执行此操作:

    • 确保在采集周期的"深度睡眠"窗口期间在 RAC 之间切换
    • 确保等待足够长的时间以便滤波器有时间稳定之后再捕获数据。 我们建议等待至少6τ μ s 或~2.6ms、让数据在370Hz LPFS 内稳定。

    此致、

    Payton