This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7066:是否可以使用1.6V 外部基准电压?

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7066, ADS7038

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1493251/ads7066-is-it-possible-to-use-a-1-6v-external-reference-voltage

器件型号:ADS7066
主题中讨论的其他器件: ADS7038

工具与软件:

我有一个应用需要使用 INA241测量双向电流。  我将 INA241的两个基准都连接到我的模拟基准电压(我想将其设置为1.6V 或1.65V)。  INA241的输出将进入 ADC。  INA241和 ADC 都有3.3V 电源供电。  理想情况下、我可以将基准电压连接到 ADC 的外部基准引脚、并将输入电压范围设置为 VREF*2。  我查看用于 ADC 的 ADS7066、但似乎表明最小输入电压为2.4V。  那么、我的问题是、ADS7066是否支持1.6V 的外部基准电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!  

    感谢您在 TI 的 E2E 论坛上发帖!  

    这是一个非常有趣的 用例、便于使用。 没错、ADS7066的外部基准输入范围的最小值为2.4V (2.4V 至 AVDD)、因此不建议使用低于2.4V 的输入。  

    如果可以、您使用哪种类型的模拟基准?  

    ADS7066将在外部基准设置为3.3V 的情况下工作、如果设置为1xVREF、它可以与您解释的~1.6V 基准和2xVREF 范围相当。 如果可以对正在使用的电源进行滤波(或者噪声是可以接受的)、则可以采用另一种选择来产生类似的共模。  

    我还可以针对其他一些类似器件提出一些其他建议、这些器件具有更宽的外部基准输入范围、或 分别使用3.3V/1.65V AVDD 和外部 VREF 配置。 您能否介绍一下您对 ADS7066感兴趣的哪种规格(分辨率、采样率、通道数等)?  

    请告诉我如何继续为您的应用提供帮助。

    此致、  

    Yolanda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yolanda,

    在一种情况下、我需要两个单端输入。  在第二种情况下、我需要四个单端输入。  我正在寻找至少10位(首选12位)。  每个输入必须以20KSPS 或更高的速率进行采样。  因此、如果 ADC 在输入端使用多路复用器、那么 ADC 的采样速率必须大于"# of inputs"* 20KSPS。

    谢谢

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、  

    您是否有 GPIO 需求? 或者、您更喜欢 SAR 还是 Delta Sigma ADC? 不使用您的外部基准是可以接受的、或者这是一项要求吗?  

    我问的原因是、ADS7066系列器件确实有 GPIO、只要外部基准设置为3.3V 的电源电压、它们就可以在上述电压范围(3.3V)下工作、并且共模电压为1.6V-1.65V。 该系列中的另一款器件、 即12位、8通道、1MSPS ADS7038、 执行此操作。 ADS7038没有内部基准、而是使用电源(AVDD)作为基准点。  

    如果必须使用外部基准、我们还使用了另一个多通道 SAR ADC 器件、即 ADS8555 或 ADS8568。 它们是较大的器件、通常用于更宽的电压范围、但它们的电压基准范围确实更宽。 它们使用集成 DAC 作为电压基准(可在0.5V 至3V 之间配置)、但也具有0.5V 至3V 的电压基准输入范围。  

    还有 Δ-Σ 选项 ADS127L14 、其4通道速率高达1.365MSPS、并具有 0.5V 至2.75V 的电压基准输入范围。  

    此致、  

    Yolanda