This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4300EVM-PDK:用于控制 AFE4300EVM-PDK 的 MATLAB 代码。

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4300EVM-PDK, AFE4300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1492017/afe4300evm-pdk-for-matlab-code-to-control-afe4300evm-pdk

器件型号:AFE4300EVM-PDK
Thread: AFE4300中讨论的其他器件

工具与软件:

您好!

我想通过 Arduino Uno 通过 SPI 通信控制 AFE4300EVM-PDK、以测量电阻。 我正在使用 MATLAB 进行编码、对这两者进行控制。

您能否帮助我提供库或如何编码和与 Arduino uno 通信?  

可以提供 LabVIEW GUI 文件、请提供。

非常感谢、

祝你一切顺利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aman:

    我对拖延作出反应表示诚挚的歉意。 由于 AFE4300是选择性披露设备、因此我通过电子邮件给您脱机回答了您的问题。

    此致、

    Kd