This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7823:AMC7823示例代码?

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC7823

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1495244/amc7823-amc7823-example-code

器件型号:AMC7823

工具与软件:

您好-您能为 AMC7823提供一些读取 ADC 值和设置 DAC/GPIO 输出的示例代码吗? 我怀疑我们做了一些错误的事情。 非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!  

    您能否分享有关所需配置的更多详细信息、而  Erin 可以提供从 ADC 读取和设置 DAC 输出的过程。  或者可以随意分享您现在正在做的事情、Erin 可以评论。  

    此致!

    Katlynne  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    我们没有任何代码、但我可以为您提供寄存器写入列表。 检查您是否正确设置了寄存器地址、因为这很棘手:  

    断电寄存器、启用 ADC 和基准(寄存器= 0x1340、数据= 0x8020)
    AMC 状态/配置寄存器。 在此处设置基准、增益和转换模式。 例如、2.5V 的内部基准和软件转换为:寄存器= 0x1280、数据= 0x0040。  
    ADC 控制寄存器。 首先、选择自动模式(1)或直接模式(0)。 然后选择要转换的 ADC 通道。 每次您写入该寄存器时、都将触发转换事件、因为我们将转换模式设置为软件转换。 例如、自动模式下所有通道将为:寄存器0x12C0、数据0x8080。  

    此后、数据将显示在 ADC 寄存器中。

    请在测试 ADC 寄存器后告知我是否还需要 DAC/GPIO 信息。

    谢谢!
    Erin