This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7142:有关 ADS7142的5引脚、6pin_floating 的查询

Guru**** 2605275 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1495859/ads7142-inquiry-regarding-5pin-6pin_floating-of-ads7142

器件型号:ADS7142

工具与软件:

您好、TI 专家

客户询问了 ADS7142的5引脚、6pin_floating。

客户以带 Auto Sequence 的双通道手动模式运行。

但是、由于当前的 PCB 大小问题、它们会尝试将5引脚(BUSY/RDY)和6引脚(警报)处理为悬空。

我正在询问这是否会导致性能问题。

请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Grady:

    使 BUSY/~RDY 保持悬空且 ALERT 引脚也不会出现问题。   预计不会对性能产生影响。

    此致、
    Joel