This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1015:与 TLA2024

Guru**** 2952400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1015, TLA2024

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1490384/ads1015-vs-tla2024

器件型号:ADS1015
Thread 中讨论的其他器件: TLA2024

工具与软件:

尊敬的专家:

我想向您介绍一下 ADS1015和 TLA2024之间的主要区别(温度范围除外)是什么? 客户想要选择使用 NTC 进行温度感测的解决方案。

我不能从我们的 十字架上说出来。  

TLV2024 Ta 85对于客户来说就足够了。

谢谢!

解决了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Allan Fan:

    您能否在主题跟踪工具包的"备注"部分回复我的请求?

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家:

    我们想知道如何计算包含 ADC 的总容差。

    假设我们计划使用100kΩ 上拉电阻器(±1%)和连接到 TLV2024 ADC 通道的10kΩ NTC 热敏电阻(±1%)上拉至3.3V (容差为±3%)。

    对于外部电路容差、我们推导出以下表(0.3V±14mV):

      电压(V)
    ADC 最大值 0.320774519
    ADC 最小值 0.279860234
    ADC 典型值 0.3.

    那么、我们如何在包含 ADC 后计算总容差?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家:

    FSR 为±4.096、-25°C 至90°C 温度范围内的 TLV2024的总 RSS 误差应该为±6.3mV? 对于±2.048的 FSR、应±3.1mV?

      电压(V) 电压(V)
    最大频率漂移  -25oC 至90oC  -25oC 至90oC
    FSR 4.096 2.048
    INL 0.002. 0.001.
    失调电压误差 0.002. 0.001.
    增益误差 0.002048 0.001024
    增益漂移 0.0047104 0.0023552
    温漂 0.0023 0.00115
    RSS 误差 0.006298555. 0.003149292
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    李炳翰先生:

    您是如何计算列表中的各个误差的?

    我并不是说它们是对还是错、 查看计算结果来确认它们是正确的会有所帮助

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bryan:

    在 FSR = 4..096的条件下、温度范围为-25至90 C:

    示例 数据表上
    积分非线性的影响 1LSB 4.096*2/2^12.
    失调电压误差  +/- 1 LSB 4.096*2/2^12.
    增益误差 0.05% 4.906*0.0005.
    增益漂移 10ppm/C 10*10^-6*4.096*(25+90)
    温漂 0.01LSB/C (90+25)*0.02*0.01.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确的增益误差计算

    示例 数据表上
    积分非线性的影响 1LSB 4.096*2/2^12.
    失调电压误差  +/- 1 LSB 4.096*2/2^12.
    增益误差 0.05% 4.096*0.0005.
    增益漂移 10ppm/C 10*10^-6*4.096*(25+90)
    温漂 0.01LSB/C (90+25)*0.02*0.01.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    李炳翰先生:

    计算结果看起来是正确的

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bryan:

    感谢您的答复。

    是否应该合理地使用 RSS 方法计算 ADC 的总容差(|tolerance|=√(A² Ω+ B² Ω+ C² Ω+…Ω))? FSR 为±4.096V、-25°C 至90°C 温度范围内的 TLV2024总 RSS 误差应约为±6.3mV、FSR 为±2.048V 时、该误差应约为±3.1mV?

    另外、由于 TLV2024只有一个 PGA、这意味着如果每个通道具有不同的上拉电压、最好选择相应的 FSR。 例如、1.8V 上拉电阻应使用±2.048V 的 FSR、3.3V 上拉电阻应使用±4.096V?

    除了工作温度范围外、ADS1015和 TLV2024之间的区别是什么?

    李炳翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    李炳翰先生:

    是的、这是估算总体未调误差(TUE)的常用方法

    例如、1.8V 上拉电阻应使用±2.048V 的 FSR、3.3V 上拉电阻应使用±4.096V?

    是的、 如果需要、您可以更改 FSR 以匹配输入信号。

    以及除了工作温度范围外、ADS1015和 TLV2024之间的区别是什么?

    我没有并排比较、但通常 ADS1015包含一些规格、而某些规格有保证的最小值/最大值、而 TLA2024没有。 ADS1015还具有比较器、而 TLA2024没有

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bryan:

    我们考虑使用 ADS1015IDGSR、了解 ADC 在以下条件下可能具有的总体误差是多少:

    FSR±4.096V

    2.-25°C 至85°C

    如电子邮件中所述、我们主要将 ADS1015用于 NTC 应用、我们的目标是温度容差为- 3°C  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加其他条件:

    VDD = 3.3V

    4个通道全部为单端(对于 NTC 应用为3个)

    5. NTC 使用 Murata NCP15XH103F03RC (+/- 1% NTC)

    6.请参阅电子邮件中随附的 Excel 进行计算。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    李炳翰先生:

    此问题正在脱机解决

    -Bryan