This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3562:关于采样时钟采样 N 从 DA0/1输出时的时序

Guru**** 2813515 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1495974/adc3562-regarding-the-timing-when-sample-n-sampled-by-the-sampling-clock-is-output-from-da0-1

器件型号:ADC3562

工具与软件:

你(们)好

我不太清楚如何解读数据表第26页的图7-1中的时序图。

从采样时钟的下降沿开始、数据 DA0/1与 DCLK 一起输出、它被写为样本 N-2。

我是否正确地认为要输出的数据是最近两个样本中的样本值?

考虑到 Tconv 的信号转换时间、样本 N 通常会在下一个采样时钟的下降沿输出。

换句话说、图7-1中的"样本 N-2"变为样本 N-1、而"样本 N-1"变为样本 N

根据规格参数、输出采样 N 时钟会有两个周期的延迟、因此我们一定要检查是否正确。

此致、官方发展援助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ODA、

    我同意、这会让人困惑。 我正在检查设计。

    请给我几天时间回复。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ODA、

    查看设计响应:

    对于2Wire、它是用于数据格式化的一个额外时钟周期。 在1线模式下、它是1个时钟周期。

    25MSPS x 16位= 400Mbps。 器件在 SLVDS 输出上的效率约为1Gbps。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我理解。

    我还有一个问题。

    采样时钟是否是必须连续提供而不停止的时钟、即使在数据表第72页的器件初始化后也不进行测量?

    此致、官方发展援助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ODA、

    是的、不要停止采样时钟。 对于所有高速 ADC 中的99%都是这样。

    此致、

    Rob