This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J50EVM:使 HSDC 专业版 GUI (版本5.31和5.20)正常工作时出现问题

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TSW14J50EVM, TSW54J60EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1494939/tsw14j50evm-trouble-getting-hsdc-pro-gui-to-work-version-5-31-and-5-20

器件型号:TSW14J50EVM
主题中讨论的其他器件: TSW54J60EVM

工具与软件:

我已经尝试在3个不同的笔记本电脑上运行 HSDC Pro 5.31现在,但每次都出现相同的问题。 程序会启动、但 TSW1400.lvllib:Startup Screen.vi 始终卡在"Loading HSDCPro..."上

在主程序中、大多数功能都会显示为灰色、例如选择 ADC 的位置。 运行箭头是分段的,灰色意味着某个地方有一个错误,当我运行程序时,我得到错误:"缺少 subVI NI_MAPro.lvlib: Multitone Generator.vi in VI tsw1400.lvlib:Frame.vi"这是完全相同的所有计算机我已经尝试它。

我还下载了5.20版本、此处不存在此错误。 可以连接到 TSW14J50EVM 卡并在 TSW54J60EVM 上选择相应的 ADC、但如果要运行 SERDES 测试、则无法进行、因为此过程呈灰色显示。 就像大多数选项下的选项一样。 每当我按下 CAPTURE 时、程序就会通知药品我需要输入有效的采样频率、但我无法找到需要输入的位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    J50数据采集卡不支持 TSW54J60EVM、但 TSW14J56EVM 或 J57EVM 支持 TSW54J60EVM。

    遗憾的是、J56和 J57都已停产。

    此致、

    Rob