This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200-SP:支持1.5GHz BW (9.66GHz)

Guru**** 2378650 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1496677/adc12dj5200-sp-to-support-1-5ghz-bw-at-9-66ghz

器件型号:ADC12DJ5200-SP

工具与软件:

您好!

您能否推荐该器件以满足以下要求?

频段:9.66 GHz

带宽:1500 MHz

采样速率:3000 Msps

卷积:12位

吞吐量:>54 Gbps

我找到了 ADC12DJ5200、但它支持 高达10GHz 的输入。

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    结束此帖子并将向营销部门发送电子邮件。

    此致、

    Rob