This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE58JD48:多个 AFE58JD48芯片的同步采样问题

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: TX7332, AFE58JD48

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1496920/afe58jd48-the-problem-of-synchronous-sampling-of-multiple-afe58jd48-chips

器件型号:AFE58JD48
主题中讨论的其他器件:TX7332

工具与软件:

您好! 最近、我们正在使用 TX7332和 AFE58JD48开发超声波成像系统。 这里有几个问题。

首先、AFE58JD48的采样开始控制信号是什么? 芯片的数据表是否意味着只要输入差分时钟信号 ADC_CLKP 和 ADC_CLKM、AFE58JD48就会开始采样? 如果是这样、如何确保多个 AFE58JD48芯片同时开始采样? (要实现接收波束形成)我认为 AFE58JD48应该有一个同步信号来启动采样时刻、从而确保多个 AFE58JD48芯片在 TX7332切换的 T/R 开关时刻可以同时采样。

第二个问题是芯片的 TX_TRIG 引脚的功能是什么? 我无法从数据表中完全理解它。  期待您的回答。 谢谢你。