This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299-4:[support]Tina 模型

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299-4, ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1494703/ads1299-4-support-tina-model

器件型号:ADS1299-4
主题中讨论的其他器件: ADS1299

工具与软件:

大家好!


我想为 ADS1299-4找到 TINA 模型、以使用完整的 AFE 拓扑进行仿真。
您能帮助检查并推荐这一点吗?

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zuan:

    我们没有用于 ADS1299的 TINA 模型。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan
    感谢您的反馈。
    我的客户希望对 AFE 和 ADC 功能的完整拓扑进行仿真。
    您能为这种情况提供建议吗? 如果有销售请求、我们可以为 ADS1299-x 版本获取一个 pspice 模型吗?
    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan
    请帮助检查您的私人消息。
    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好-很遗憾、我们不 为 ADC 提供任何 SPICE 模型。