This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TX7316EVM:调谐电感器(用于匹配超声波传感器)是否可以放置在发送芯片 TX7316和高压开关之间、而不是放置在高压开关和传感器之间?

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TX7316

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1495257/tx7316evm-can-the-tuning-inductor-used-to-match-the-ultrasonic-transducer-be-placed-between-the-transmitting-chip-tx7316-and-the-high-voltage-switch-instead-of-between-the-high-voltage-switch-and-the-transducer

器件型号:TX7316EVM
主题中讨论的其他器件:TX7316

工具与软件:

您好:

调谐电感器(用于匹配超声波换能器)是否可以放置在发送芯片 TX7316和高压开关之间、而不是放置在高压开关和换能器之间?

是否存在降低可靠性和调优性能的风险?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我无法按照此处的配置进行操作。 您指的高压开关是右内部 T/R 开关吗?  

    谢谢。此致

    Savyan