This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3910D125EVM:Altium 设计工具文件

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3910D025

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1495639/adc3910d125evm-altium-designer-files

器件型号:ADC3910D125EVM
Thread 中讨论的其他器件:ADC3910D025

工具与软件:

尊敬的德州仪器(TI)支持团队:

我目前正在从事一个包含 ADC3910D025的项目、我需要根据我的设计调整 EVK 原理图。 虽然我可以访问 PCB 布局文件.PcbDoc()、但我注意到其他 Altium Designer 文件不可用、具体而言、.SchDoc缺少可编辑原理图文件()。

能够访问这些文件将极大地帮助我根据应用程序高效地修改设计。 您能否提供 ADC3910D025 EVK 的完整 Altium Designer 文件集? 如果文件不容易获得、请提供有关如何获取或重新创建文件的任何指导。

感谢您的帮助。

此致、

Jakob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jakob:

    如需相关文件、请参阅: e2e.ti.com/.../adc3910d125evm-schematics-and-layout-files

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    感谢您的快速响应。

    我已经查看了提供的链接(e2e.ti.com/.../adc3910d125evm-schematics-and-layout-files)、并注意到其中仅包含.PcbDoc 文件以及原理图的 PDF 等文件。 是否可以访问 ADC3910D125EVK 的完整 Altium Designer 文件集?

    具体来说、我正在查找以下 Altium Designer 文档:

    • 原理图文件 (.SchDoc)

    • 项目文件 (.PrjPcb)

    • 原理图库文件 (.SchLib)

    • PCB 库文件 (.PcbLib)

    感谢您的帮助。

    此致、

    Jakob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jakob:

    实际上、TI.com 上已经在线提供了该工具。 请参阅以下链接。

    www.ti.com/.../ADC3910D125EVM

    谢谢!

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    感谢您提供项目文档的链接。 非常感谢您的帮助!

    但是、我注意到原理图和封装库文件不在 Design Data 文件夹中。 是否也可以为原理图中的元件共享以下文件?

    • 原理图库(*。SchLib)
    • PCB 库(*。PcbLib)  

    再次感谢您的支持!

    此致、
    Jakob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅随附的 Jakob。

    谢谢!

    Rob

    e2e.ti.com/.../ADC3910D125EVM_5F00_RevE2.zip